This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61073:软启动电流限制旁路或替代器件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61073, TPS61240, TPS61252, TLV61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598611/tps61073-soft-start-current-limit-bypass-or-alternate-part

器件型号:TPS61073
主题中讨论的其他器件: TPS61240TPS61252TLV61220

我的客户使用 TPS61073从3.3V 输入生成5V 输出。  它们在输出端具有一些电阻负载、这些负载在启动期间会拉至140mA 以上、这会导致器件永远无法实现调节、因为器件会卡在软启动开关电流限 值中并且 输出电压仅为3.2V。  如果移除了负载、器件启动正常、然后可以正常施加负载、但在当前系统中不能选择这样做。

是否有办法绕过启动软启动电流或增加电流量(即使很小也是如此)?

是否有引脚用于具有更高软启动电流的引脚替代器件?

谢谢、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们无法增大该电流? 软启动电流可能随器件的不同而变化。
    TPS61240或 TPS61252呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、
    如果可能、我们需要一个引脚用于替换引脚(或者如果我们无法提高软启动电流能力)。
    我看到 TLV61220似乎是引脚对引脚、但 SW 电流更低。 在较低的输出电压(如1.8V)下、似乎可以释放全开关电流。 TLV61220的软启动电流限制是多少? 是否有任何其他器件可以引脚对具有更高软启动开关电流的引脚兼容?
    谢谢、
    Dan