This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM26400Y:占空比问题

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599267/webench-tools-lm26400y-duty-cycle-issue

器件型号:LM26400Y

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

 当我尝试使用 Webench 工具并借助以下输入参数对设计进行仿真时、会弹出错误"无法使用此器件创建设计查找替代器件"、 但 数据表显示它支持96%的最大占空比、您能告诉我为什么不使用 WEBENCH 工具中的以下输入创建设计、  

监管者1#:

输入电压范围:4.5V 至13V

输出电压:3.3V

输出电流:1A

监管2#:

输入电压范围:4.5V 至13V

输出电压:1.8V

输出电流:1A

此致、

Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在 webench 上确认您的发现、并将其转发给 webench 小组。
    到目前为止、当我将最小输入电压更改为5V 时、webench 输出一个设计
    我尝试的另一件事是将每个输出电流降至0.5A、并将 webench 输出 A 设计

    谢谢
    -Arief