This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:200mA 阀脉冲期间的电压崩溃

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599122/lm2623-voltage-collapse-during-200ma-valve-pulse

器件型号:LM2623

您好!

我遇到了 LM2623A 步降转换器问题。 目的是从两节 AA 碱性电池驱动电磁阀。 该阀具有33欧姆电阻、需要200mA 的电流、因此需要6、6V 的电压。 该电路如下所示:

Q1、R9和 D4仅用于极性保护、ESD 需要 C9。

下图显示了阀导通脉冲期间的电压和电流。 使用了3.5A 和2.4V 的 I 电源。 红色线是 TP41的电压、蓝色线是输入电流、使用0.1R 分流器测量。 我在10pF 的电容中测试了电容、但没有成功。 即使是该路径中的串联电阻器也不会改善问题。

在250ms 脉冲开始时、电压稳定、但在20ms 后会崩溃。 此外、电流上升至700mA、然后下降至500mA。 LM2623A 具有2A 的开关能力、但为什么将所有就绪电流/电压分解为700mA 并降至500mA? 是否有人建议使用合适的电容器或任何其他设计错误的元件?

感谢您的帮助和致以最诚挚的问候

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还可以在阶跃负载期间监控输入电压吗?