This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:SoC%在恒定充电/放电中突然变化

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597895/bq27421-g1-soc-suddenly-change-in-constant-charging-discharging

器件型号:BQ27421-G1

您好、先生、

我发现 SoC 有时会随着 不断 充电/放电而突然上升或下降、  以下是数据记录:

 

请就此提供帮助、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 你(们)好
    • 在充电和放电测试之前、您是否测试了电池的化学 ID 并完成了学习周期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    是的、它已经完成、这是客户的 RMA 问题。
    我知道、如果学习周期尚未完成、SoC 将不会真正准确。 但在本例中、我看到数据在任何位置都不会中断(temp、FullAveCap、MaxLoadCurrent、StandbyCurrent……)。 它不会导致细胞学习或化学 ID、对吗?

    我如何解释这些数据记录中的中止数据?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 你(们)好
    • 您是否在温度变化 非常快的环境中使用电池? temp 参数不 应停止、这可能是导致跳转的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    该测试处于恒定温度和电流条件下。 这不仅发生在 temp 参数、还发生在 FullAveCap、MaxLoadCurrent、StandbyCurrent 等

    这是以前发生的吗?

    如何 计算 NomAvailCap 和 RemCap 的值? 有 没有公式?
     
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否有任何更新? 谢谢你。