This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:TPS63071工作电压

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602495/tps63070-tps63071-working-voltage

器件型号:TPS63070

您好!

刚刚将 TPS63071添加到了我的实际原型中。 我已选择此 IC 作为输入源、它可以是最小2V A LI 的 LTO 或最大15V 的12V 电池、因此具有宽输入电压范围。 原理图与数据表上的原理图相同、电路在某些条件下工作正常。

1)空载:

如果输入电压下降(电池放电时),电路的工作电压低至2V,但增加输入电压只会开始工作一次,超过2.7xV,因此不能使用 LTO 电池?!

2) 2)输出上的12R 负载

如果输入电压下降(电池放电时)、电路的工作电压低至2V、但增加输入电压只需一次就会开始工作、超过2.7xV、此时输出电压仅为2.XV。 超过3.XV 的电压将开始向12R 负载提供5V 电压。 500mA 可能会是多少?!

IC 开始工作电压超过2.7V 是否有任何原因?

如果此电路不适合执行此任务,您可以推荐其他电路吗?

谢谢!

Zoltan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想、您观察到的是器件的工作原理。 如果您查看数据表第7.5节、则可以找到启动和运行的电源电压规格。
    它涵盖单节 LI 电池和您的12V 电池。 如果是 LTO,您是否可以选择使用2S 配置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Juergen、我在数据表中也找到了这种情况、甚至有点晚了、我看到 TI 没有任何产品可以满足我的项目需求。 2s 不是我的客户的选择。