This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:电量监测计广播主模式 I2C Won 和#39;t work。

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602558/bq28z610-gas-gauge-broadcast-master-mode-i2c-won-t-work

器件型号:BQ28Z610

您好!

我正在尝试让 BQ28Z610在 I2C 总线上广播它的电流和电压要求、但我尝试的频率不会广播。 我可以使用主机微控制器读取这些寄存器、并将它们写入回路中的充电器、系统工作正常。 因此、我非常确信化学成分和其他充电寄存器设置正常。 但是、当主机微控制器被禁用并且总线向左上拉时、BCAST 位被启用、寄存器地址被置位、并且连接了示波器、我看不到 BQ28Z610在总线上传输的任何尝试。

任何帮助都将得到极大的帮助,这似乎只是应该发生的,但有一些东西阻止了它!

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve、
    您是否在电量监测计上对充电器地址以及充电器电压和电流寄存器进行了编程? 您将代数转换步速设置为什么? 您是否设置了 bcast 标志? 进行这些更改后、是否发送了 RESET 命令(0x41)、以便所有这些更改都在 RAM 中生效?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    是的、我已经对正确的地址进行了编程、将 bcast 寄存器位设置为1、并将步速设置为15s。 我还应用了复位。 这不起作用。 但是、在附加了范围的情况下、我甚至看不到任何交易启动的尝试。

    谢谢

    Steve