This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11064:PFC#39;s Cout 的负极端子未直接接地

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602235/pmp11064-negative-terminal-of-pfc-s-cout-is-not-connected-directly-to-ground

器件型号:PMP11064

在研究此设计时、我注意到 C808的负极端子( PFC 输出端的电容器270uF450V) 不直接接地、而是由一个10R 电阻器旁路、该电阻器在 电源开启后的一段时间内被 MOSFET 旁路。 我认为这样做的原因是  在打开高电流时消除高电流、从而延长电容器的寿命。 还有其他原因吗? 这是否值得努力? 实际上、MOSFET 很昂贵、 而且最常见 的情况(本设计中不存在)是由压敏电阻提供的浪涌电流限制器、这也可能会降低此时的电流。

感谢您提供任何信息。

Paul Hoffmann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul、
    是的、我同意您的观点、我不知道为什么这样做
    10R 电阻器实际上是 EPCOS B57236S0100M000浪涌电流限制器。
    将该部件放置在交流输入上更有意义。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、

    我也曾想过-但这可能是因为他可以通过 MOSFET 旁路该热敏电阻。 如果您想在交流输入端绕过它、通常使用 relais。 设计人员可能希望获得更高的可靠性、而不希望在设计中出现可靠性问题。

    此致

    Paul Hoffmann