This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1085:LM1085

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598966/lm1085-lm1085

器件型号:LM1085

我需要 LM1085的5V/3A 我的输入是13V 和10A 我能否在仅使用电容器的情况下获得3A 输出?我必须使用的电容器的值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请原谅因美国假日而造成的延迟。 我们将在下一个美国工作日做出回应。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yash、

    线性稳压器将尝试提供其负载所需的任何电流。 LM1085的额定电流为3A;因此、它将可靠地提供高达3A 的电流。 这些电容器用于实现稳定性和滤波、不用于设置输出电流。

    非常尊重、
    Ryan