This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27532-Q1:适用于 SiC FET 的 UCC27532-Q1:并行使用

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27532, UCC27531-Q1, UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599232/ucc27532-q1-ucc27532-q1-for-sic-fet-parallel-use

器件型号:UCC27532-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC27532UCC27531-Q1UCC21520

大家好、


我想驱动 SiC FET。 DE 至典型的高电容和高驱动电压(15-20V)、我想并联2个 UCC27532。 这一概念是否起作用? 驱动 SiC FET、汽车类>100kHz 开关频率的最佳解决方案是什么?

非常感谢!

CW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    是的、这种方法应该起作用。 确保每个驱动器的每个输出引脚都有一个与 SiC FET 栅极串联的电阻器。 该器件以及 UCC27531-Q1是 SiC 器件的理想选择。 您是否已经使用单个驱动程序收集了数据?

    我们还提供隔离式栅极驱动器 UCC21520系列、该系列非常适合 SiC 应用。

    希望这篇文章能有所帮助。

    此致、

    Daniel