This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302EVM-716:开关频率问题/在发生 hevay 加载时启动失败

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602760/tps54302evm-716-switching-frequency-issue-start-up-fail-when-hevay-loading

器件型号:TPS54302EVM-716
主题中讨论的其他器件:TPS54302

您好!

我的客户使用了 TPS54302EVM 测试(没有变化、所有测试都使用 EVM 原始设置)、 他们发现了静态负载、但开关频率在360kHz~400kHz 左右变化、

这是正常的吗? 如果是、您能否解释为什么会导致开关频率漂移? 您可以参阅以下附加文件。

e2e.ti.com/.../519117469.595776.mp4

2.如果在输出端加载超过2A 的负载、而不是启动 TPS54302、它将长时间启动、似乎会触发某种保护、您能否帮助检查原因?您可以参阅以下附加文件。

此 EVM 没有任何更改、 所有更改均使用 EVM 原始设置。

e2e.ti.com/.../519117361.183031.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JeffYC、

    TPS54302具有扩频频谱功能以降低 EMI、中心开关频率为400kHz。 因此、开关频率漂移是一种正常现象。

    从波形可以看出、OCP 似乎在启动期间发生。 电子负载的负载、电阻或 CC 是多少? 请确保 输出电容不会太大或电流上升速率不会太高。

    BRS、

    Ryan