This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340-Q1:根据数据表、启动和停止电压计算问题

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599246/tps54340-q1-start-up-and-stop-volatge-calculation-issue-as-per-datasheet

器件型号:TPS54340-Q1

您好!

我尝试使用以下公式来计算 Vstart 和 Vstop 电压。

但它与实际到达的值不匹配。根据上述公式、如果 Vstart=5.75V 且 Vstop =4.5V。

Ihys = 3.4uA。 然后 RUVLO1值应为442K。

我的计算中是否缺少任何内容。

请告诉我。

谢谢-阿鲁穆加姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vstart 和 Vstop 的实际值与计算值的接近程度如何?

    确保您测量的是分压器串顶部的电压、而不是输入电源的电压。