This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29950:采用 UCC29950且具有 PWM 调光功能的 LED 驱动器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3466

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601686/ucc29950-led-driver-with-pwm-dimming-using-ucc29950

器件型号:UCC29950
主题中讨论的其他器件:LM3466

尊敬的所有人:

我正在设计一个高达100W 的 LED Luminary 驱动器(离线交流/直流驱动器)双通道。 LED 将使用 LM3466进行 PWM 调光、PWM 信号由微控制器提供。 我计划在反相后将该 PWM 信号映射到常规光耦合器信号、从而将其馈入 FB 引脚。 如果我偏离了这个目标、您能告诉我吗? 如果我不使用这种方法、而只是通过 PWM 驱动 LED 灯串、使 LLC 面临不连续负载、这会产生问题吗? 感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adeesh
    在此感谢您关注 TI。 我已联系相应的产品组。 您很快就会听到他们的声音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、希望很快就能完成。 数据表中没有关于 FB 引脚响应的适当详细信息、因此我对其功能不是完全确定。