This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29910A:询问可能性

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28070A, UCC29910A, UCC3895, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602688/ucc29910a-ask-the-possibility

器件型号:UCC29910A
主题中讨论的其他器件:UCC28180UCC28070AUCC3895UCC28950

您好、先生、

我们评估了交流/直流设计,规格如下所示,我已经下载了 TI 设计文档,不确定它是否可行。 您能帮您建议还是推荐其他解决方案。  

VAC:85~265 60Hz

输出电压:280Vdc  

电流:10A  

BTW:根据您的经验,该法规有多少?  或者、我们需要更改为其他结构、如 VAC -> VDC (400V)-> VDC (280V)、以获得更好的结构。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KJ、

    UCC29910A 是降压 PFC 控制器、总输出功率为2.8kW、降压 PFC 不适用于此类高功率应用、因为输入峰值电流非常高。 在2.8kW 功率级别下、您可能应该查看 CCM PFC。 选项可以是单个 CCM 控制器-例如 UCC28180。 或者使用 UCC28070A 的交错式 CCM 设计。

    升压级的输出可能约为400V、因此您需要另一个直流/直流级将电压降至280V、该级的最佳选择是 PSFB 等软开关拓扑。 我们有用于 PSFB 控制的 UCC28950/UCC3895。

    谢谢
    Oliver