This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:最大输出电容器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602781/tps563201-maximum-output-capacitor

器件型号:TPS563201

你(们)好

我的客户遇到 TPS563201纹波问题、因此希望将  输出电容器添加到47uF*3、

但如数据表"表2所示。 建议的组件值"、建议高达68uF、

将输出电容设置为47uF*3是否有任何副作用?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    建议的输出电容值设置为良好的环路响应、输出纹波和 BOM 成本。 对于使用大输出电容器、主要的副作用是瞬态响应不佳。 对于 DCAP2器件、为了获得更好的相位裕度、最好通过纹波注入将 LC 双极点靠近内部零。 内部零点被放置在10-20kHz 上。 根据我的经验,3*47uf 输出电容仍可实现良好的相位裕度。 您可以毫无顾虑地使用它们。 我以前知道客户使用的电容高达1000uF、但我们的器件仍能在剩余的相位裕度下工作。 谢谢!

    最棒的
    Anthony