This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ21701:LMZ21701 1.8V 故障

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ21701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602589/lmz21701-lmz21701-1-8v-failure

器件型号:LMZ21701

您好!

我在我的板上使用 LMZ21701组件的3个内置电源轨:1.8V、2.5V 和3.3V。

这不是我第一次使用此开关、而是第一次将其用于1.8V 电源轨。

问题是、我在输出端获得的电压大约为2.6V、而不是1.8V。

我已经检查了设计、再次计算了无源器件

测量它们、根据、一切都正常

数据表中。

我注意到了一个可能会解释这一点的东西:FB 引脚上的电压一直为1.15V、并且是这样

应该是0.8V、而不是其他电路

实现(3.3V 和2.5V)

所有其他的事情似乎都可以。

电源正常

电压输出将直线上升至2.6V

电阻器值与数据表中建议的值一致。

电压输入为5V

使能输入为3.3V 至3.3V 的高电平、并具有电源

将低输入响应到关断状态。

在我用新组件替换组件之前

可能是由提议的电阻器值

数据表错误?

谢谢、

Miki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电路原理图: https://ibb.co/cH20a5
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不直接支持 LMZ21701、但可能我可以提供一些建议。  看起来 FB 电阻分压器值正确。  即使输出电压为2.6V、电源正常引脚仍可能指示电源正常、因为 LMZ21701的电源正常功能仅监测欠压情况而非过压情况。  您似乎有一个具有多种输出电压(包括3.3V)的系统。 您的电路板上有哪种类型的负载?  是否有具有3.3V I/O 的处理器或 FPGA?  此类过压的一个常见原因是3.3V 电源轨通过 FPGA 或处理器泄露到1.8V 电源轨上。  您可以通过从任何外部负载断开1.8V 输出进行检查、并回溯以查找漏电源。

    请告诉我这是否有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miki、

    在您测试 John 的建议时、如果您为我们提供器件的 Topmark、它也会对我们有所帮助。

    器件是否在切换? 您能否探测这一点并提供图片?

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、John、你是对的! VDD_VIO_TP 连接到 MAX10 Altera 的 FPGA (用于监控)、出于某种原因、即使在 FPGA 烧写之前、它也会在模拟输入引脚上生成2.6V 电压... 无论如何、我已经移除了 R790串联电阻器、现在电源在其输出端为1.8V 时工作正常。

    谢谢!

    Miki