This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40425:Webench 应用问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592832/webench-tools-tps40425-webench-application-question

器件型号:TPS40425

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好,先生

我使用 webench 来运行 Vin=12V/Vout 3.3V/60A 设计。 下面有一些问题:

我想运行最佳优化。 但 webench 是一款"此设计不提供优化数据!"。 我想知道原因吗?

我运行 webench 设计、电感器为1.5uH、我想更改为0.47uH、但我发现电感器请求范围为1uH< L < 3uH。 这是否意味着我不能使用超出此范围的电感器? 如果我想使用0.47uH。  

 有办法吗?

3.我的客户设置 RRT 为66.5k,但我无法在 webench 中更改此值。 这意味着无法使用该值。 我尝试更改虚线板频率。 但它似乎无法调整为900kHz 设计。

                                                      令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    1) 1) WEBENCH 优化器具有5个拨号位置、它通过调整器件选择和调整开关频率、提出了在低占用空间、低成本和高效率方面具有不同优先级的设计。 频率越高、电感器越小、输出电容器越小、但通常效率越低;反之亦然、频率越低。

    对于您的设计条件、旋钮1处用于最小占用空间/最高频率的计算设计超出了功率级允许的结温限值、并导致优化器问题。 WEBENCH 估算出不会违反结温等设计限制的最大允许工作频率、但在某些情况下、在这个最大频率下工作时、模型中的最终温度计算仍然会超出温度限制。

    我将研究频率计算、看看是否可以改进以避免这种情况。

    2) 2) WEBENCH 电源设计器根据开关频率和电感纹波的经验法则、将建议的最小和最大电感限值设置为输出电流的百分比。 但是、您可以通过单击"Alternate Part"屏幕中的铅笔图标来覆盖限制:

    3) 3)要设置设计频率、请使用屏幕左侧的高级选项。 选中"User Preferred Frequency"(用户首选频率)框并键入建议范围内的频率。 正如我在1)中提到的、WEBENCH 估计了最大允许工作频率、如下所示为648kHz、不会导致任何设计限制违规。 在我的测试中、我只能创建高达560kHz 的设计、因为功率级 M1和 M2结温已经为124摄氏度(限值为125摄氏度)。 任何较高的开关频率都会使温度超过允许的限值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒
    我们最近更新了频率计算、以便您现在能够针对自己的设计条件运行 Optimizer Know。
    此致、
    Kris