This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:电池被移除时短路、指示 LED 不工作

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598992/bq24075-short-circuit-when-battery-is-removed-and-indications-leds-doesn-t-work

器件型号:BQ24075

我有以下电路。

根据数据表、该配置应将 I-LIM 设置为500mA (EN1=1 EN2=0)、并将 I-SET 设置为100mA (890/8900 = 0.1A)。 并且在连接充电器(USB 来自计算机端口)时为电池充电。 如果我取下 USB、电池将正常放电、一切正常。 当我断开电池并连接 USB 时、问题开始。 电路消耗的电流约为1A。

1.为什么电池断开连接时 BQ24075消耗的电流太大? (2个 BAT 引脚悬空)。

2. PGOOD 和 CHG LED 永远不会亮起(在上述任何情况下亮起)

3.如果  (EN1=1 EN2=0),是否需要 I-LIM 电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomer、您好!

    您的 VSS (引脚8)应接地。

    此致、
    David