This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2384:TPS2384

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599152/tps2384-tps2384

器件型号:TPS2384

您好!

对于我们的一个新项目、我们计划使用 TPS2384作为 POE 来连接手持终端。

我们现在将计算睡眠模式、待机模式和工作模式下 POE 的功耗。

此外、由于线路损耗/线路压降、我们需要电缆中的功率损耗(我们的 RJ45电缆大约为20米)

请帮助我们找到上述值。 谢谢

此致、

Thomas TJ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以根据数据表(Pvpwer+Pv3.3+Pport)中的电气特性表计算 TPS2384的功耗。 具体取决于每种模式的电流。

    关于电缆损耗、它取决于电缆的电流和电阻。 对于100m cat 5电缆、2对的电阻为12.5Ω Ω。 谢谢。

    此致、

    一分钱