This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:GPS 信号丢失和干扰

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599120/bq24192-gps-signal-loss-and-interference

器件型号:BQ24192

大家好、我在嵌入式产品中使用了 BQ24192作为电源管理芯片。

在我的产品中、BQ24192可对3.7V 1100 mAh 电池进行电池充电、还可将模块驱动为主电源。

我使用的是具有 GSM 和 GPS 模块的 SIMM808模块。

我直接从锂离子电池3.7V 为电路板供电、然后 GPS 工作正常。

但是、如果我从 BQ24192输出连接电源、那么我的 GPS 性能和信号会降低约40%

我已附上电源部分原理图。

请任何人指导我解决问题。

感谢.e2e.ti.com/.../POWER-IC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darshan、

    从原理图中可以看出、PMID 上只有0.1uF。 请注意、PMID 上的电容非常重要、因为 PMID 是开关转换器的实际输入、所以您需要确保有足够的电容来处理 PMID 上的高频返回电流。 您可以在 PMID 上添加一个10uF 电容器、因为该器件处于默认模式且默认充电电流为2A。

    另一点是 EMI:如果您的应用对 EMI 敏感、则布线和元件放置对于帮助降低 EMI 至关重要。 第一步是根据数据表上的布局指南修改布局。 之后、您可以添加0402 1nF 高频电容器、这些电容器在 PMID 和 SYS 上的工作效率介于100MHz 和200MHz 之间。  

    通过添加缓冲器来降低 SW 压摆率有助于降低 EMI、同时降低效率。  

    其他客户也会在 EMI 敏感型应用中为开关转换器添加屏蔽。

    我建议首先在 PMID 上添加更多电容器并修改 PCB 布局、然后再继续添加其他组件。

    希望这对您有所帮助。