This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:针对 DDR3L 存储器的 DCDC1上的 TPS65217D 电源问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597621/tps65217-tps65217d-power-issue-on-dcdc1-for-ddr3l-memory

器件型号:TPS65217

大家好、

我们的设计已投入生产(电池供电)、AM335x 和 TPS65217D 作为 PMIC。 我们看到几个单元中的 DDR3L 组件出现故障、这些单元已经通过测试。 我们观察到的一个结果是、DDR3芯片出现故障、其电源显示为2.9V、实际上我们应该看到的只有1.35V。 该 PMIC 应设计用于 DDR3L (1.35V)、我们不会通过更改寄存器设置来更改电压。

不幸的是、发生 I2C 寄存器转储时、我无法进行。 由于寄存器受密码保护、因此也不能意外修改该寄存器。

有人能不能向其中投射一些光?

谢谢、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    我会将您的问题分配给 TPS65217专家、我们会再给您。

    此致、Juha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Juha、

    是否有任何更新? 我们在这方面遇到更多故障、无法找到问题。

    由于它是不可预测的、一旦 DDR 芯片损坏、它将显示正确的电压。 只有在发生故障时、我们才会看到电压升高。

    感谢您的支持。
    此致、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关此内容的任何更新请参阅。 JUHA?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、

    我支持 TPS65217、现在来看看这个问题。 感谢您的耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、

    您的问题是否与此问题相关:
    e2e.ti.com/.../2202633
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    两者都是相同的。 上述查询似乎是从客户端发布的

    谢谢、
    Paul