This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62065:关于 Vref

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62097, TLV62085, TLV62084A, TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602438/tlv62065-about-vref

器件型号:TLV62065
主题中讨论的其他器件:TPS62097TLV62085TLV62084ATLV62569

您好!

我的客户需要将 TLV 62065的输出电压设置为1.1V (≤±3%)。

它们参考数据表中的公式2来计算输出精度。
Vo = Vref +(1 + R1/R2)

在数据表中、
有 VFB 的最大值和最小值、但 Vref 仅为典型值。
Vref 的精度是否等于 VFB 的精度?

谢谢你。

Mayumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。

    但 TLV62085和 TPS62097提供更严格的输出电压精度和更高的效率、因此推荐使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Glaser-San

    非常感谢您的回复和建议。
    我将向客户介绍 Vref 的精度。

    他们更喜欢采用散热焊盘的封装、而不是 HotRod 的封装。
    如果产品的散热焊盘规格与 TLV 62085相同、我的客户会很高兴。

    Mayumi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈。

    此外、TLV62084A 还可提供更高的效率和更快的瞬态响应。 或 TLV62569。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Glaser-San

    感谢您提供信息。
    我将询问客户是否可以使用 TLV62084A。

    此致、
    Mayumi