This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:EN 问题

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597967/tps65400-en-questions

器件型号:TPS65400

我的客户询问以下有关 TPS65400 EN 引脚的问题:

数据表指示当 ENABLE_PIN_CONFIG 字段设置为01 (第8.6.2.3节)时忽略所有 ENSWx 引脚。 但是,图31并未指明这一点--由于与门的原因,ENABLE 引脚必须为高电平才能根据图打开输出。 这是我在 TPS65400评估板上发现的行为。 当 ENSWx 引脚被拉至低电平时、我无法使输出开启、即使 ENABLE_PIN_CONFIG = 01 (非活动使能)也是如此。 芯片上是否支持此功能? 是否必须进行其他寄存器设置?

如果您查看图31、客户似乎是正确的。 您能解释一下吗?

感谢您对此问题的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Richard

    我已检查 EVM。
    当设置 ENABLE_PIN_CONFIG=INACTIVE (01)并将 ENSW1~4引脚连接至 GND、然后加电时、所有4个降压转换器均正常工作。 它看起来会忽略 ENSW1~4引脚电压。

    我怀疑是由芯片版本引起的、您能告诉我 TPS65400芯片上的标记吗?
    我使用了 B4版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhoa、

    感谢您的回答!

    我看了一下、顶部标记中通常没有 B4。 客户可以在哪里查找此信息。 这只是数据代码吗?

    如果客户有任何疑问、我会告诉您。

    感谢你的帮助。

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Richard

    请参见下面的 B4 制造商 。

    我记得 B3版本有一些问题、但不确定是这个问题。

    因此、请首先确认版本、然后 检查设置。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是他的板上的芯片图片。

    这看起来与您板上的芯片不同。

    他应该更换芯片吗?

    让我知道客户应该做什么。

    感谢您对此的帮助!

    Rochard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于某种原因,图片未加载。 又来了。

    感谢您对此的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    赵某在参加 Chniese Dragon Boat Festival 的假期,我只是帮我检查了 B 版,它和 Verision B4一样,所以他们应该有同样的行为。
    如前所述、当 ENABLE_PIN_CONFIG=INACTIVE (01)且 ENSW1~4引脚连接到 GND 时、所有 BUCK 都可以正常工作、这表示 ENSWx 在 ENABLE_PIN_CONFIG 设置为01 (INACTIVE)后被忽略、因此该函数应该正常。 我想它应该与配置相关。
    我建议仔细检查以下功能。
    1、设置 ENABLE_PIN_CONFIG=01、将 ENSW1/2设置为高电平、并将 ENSW3/4 DE累 加设置为 GND、检查 Vbuck1~4是否正确?
    2、设置 ENABLE_PIN_CONFIG=00、将 ENSW1/2设置为高电平、并将 ENSW3/4 DE累 加至 GND、检查 Vbuck1~4是否正确?
    和 BTW、图31是选择了活动使能而非非活动的函数。 设置寄存器时、请单击" STORE_DEFAULT_ALL "按钮、确保该值存储在芯片中。

    此致、
    裕昌
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    越昌

    非常感谢您的回答!

    如果客户有任何疑问、我会回复。

    再次感谢!

    Richard Elmquist