This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:旁路操作

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61089, TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601983/tps61089-bypass-operation

器件型号:TPS61089
主题中讨论的其他器件: TPS61178

您好!

客户询问了有关 TPS61089和 TPS61178的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们正在考虑在以下条件下使用 IC。

 VIN=2.7至7V
 VOUT=4.5V
 Iout=2A

它们的要求是当输入电压超过设定的输出电压时进行旁路操作(Vin=Vout)。 他们认为该 IC 可以旁路运行。
他们的意见是否正确? 如果他们的意见正确、那么高侧 FET 的行为如何? 保持 FET 导通或关断(流经体二极管的电流)?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS61089和 TPS61178都没有真正的旁路功能。

    当 Vin 介于(Vo)和 (Vo+VF)之间(其中 Vf 是内部体二极管压降)时,转换器将工作几个周期,然后停止,然后再次工作几个周期,然后再次停止。   由于低频<20kHz、可能存在大噪声。

    因此、认真地说、这两个转换器没有旁路熔化。

    请您与我们分享该应用程序吗? 我的电子邮件地址是 helen-chen@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 当输入电压超过(Vo + VF)时、IC 的行为如何?
    我会更清楚地确认他们的要求、并会告知您。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 Vin>Vo+VF 时,IC 可以通过。 输出电压将为 Vin-VF。