This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115:Q1 (IN1-OUT 开关)和 Q2 (IN2-OUT 开关)是否都打开?

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599076/tps2115-is-it-possible-case-that-q1-in1-out-switch-and-q2-in2-out-switch-are-both-on

器件型号:TPS2115

大家好、

数据表显示了以下真值表。



在特定条件下、Q1 (IN1-OUT 开关)和 Q2 (IN2-OUT 开关)是否都导通?
如果答案是肯定的,我想知道情况。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    TPS2115的设计方式是一次只导通一个晶体管(Q1或 Q2)。 该器件可阻止反向电流并防止电流从一个电源流入另一个电源。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius