This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN78020H:采用 LM5050-1 ORing 的并行设计

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1, PTN78020H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599115/ptn78020h-parallel-design-with-lm5050-1-oring

器件型号:PTN78020H
主题中讨论的其他器件:LM5050-1

您好!

我正在设计一个用于汽车行业中的氢燃料堆应用的电路板。

如果我使用诸如{LM5050-1 N-FET}之类的 OR-ing 二极管保护每个直流/直流转换器、我想知道我是否可以并联使用两个直流/直流转换器 PTN78020H。

否则,我的设计会在短时间内并联一个带12V 电池的 PTN78020H 模块(也带有二极管保护),您是否认为它会损坏模块?

感谢你的帮助。

此致、

Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PTN78020H 器件不能并联以增加电流。
    二极管 OR-ing 可防止器件从其他源灌入电流。
    如有任何问题、请直接通过 jarrigo@ti.com 与我联系。 我不想了解您的应用的具体细节。