This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:用于单节 LiFePO4的电量监测计

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595124/bq28z610-gas-gauge-for-single-cell-lifepo4

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQ34110

尊敬的 BGP 团队:

我收到 了客户的新请求、他们 希望设计具有集成式单节电池(LiFePO4)的新产品。

备用电池用于 在发生电源故障时维持电源、并在重负载情况下提供额外电源(电源尺寸不足以提供峰值电流)。  电池一直连接到负载。 它还始终连接到充电电路。

跟踪电池容量的最佳算法是什么?

阻抗跟踪是否需要测量开路电压?

您可以推荐合适的电量监测计吗? BQ28Z610听起来不错、请确认。

谢谢

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

      我们的监测计部件 bq34110是最能满足您客户需求的器 件;它最适合所有系统备用电源、例如 UPS、能量存储、楼宇安全资产跟踪和新兴电池电源模块。

     它具有以下 mayjor 功能:

    1•准确的放电结束(EOS)确定

    极少放电应用中的电池

    •补偿放电结束电压(CEDV)

    用于单节和多节电池的电量监测计、

    提供的

    充电状态(SOC)

    –续航时间(TTE)

    –运行状况(SOH)

    –基于瓦特时的充电终止

    •支持高达65V 的电压、容量高达

    32Ah、电流高达32A—具有选项至

    使用"缩放"扩展到这些级别之外

    •支持锂离子、磷酸铁锂、铅酸(PbA)、

    镍氢和镍镉化学电池

    •双路可配置主机中断或 GPO

    •终身数据记录选项

    •精密库仑计数器、电压和

    温度测量

    •电源使能控制

    •与主机进行 I2CTm通信

    •累计电荷库仑计数

    可配置中断

    •SHA-1认证