This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53600-Q1:SYNC/MODE 引脚

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM53600-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599086/lm53600-q1-sync-mode-pin

器件型号:LM53600-Q1

请告知我们 LM53600-Q1的 SYNC/MODE 引脚。关于 SYNC/MODE 引脚说明在数据表 P4中有"请勿悬空"说明。

它们在以下条件下使用此 IC。

LM53600->5V -> LDO -> 3.3V ->微控制器

微控制器输出 PWM 到 LM53600-Q1同步/模式引脚。

因此 、在微控制器打开之前、SYNC/MODE 引脚会变为悬空状态。

请向我们提供有关 如何 避免 浮动同步/模式条件的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 SYNC 引脚和 GND 之间添加一个100K 电阻器、并将 SYNC 引脚连接到微控制器