This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:帮助了解升压转换器电路的电压读数和功能。

Guru**** 2603475 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598863/bq25505-help-with-understanding-voltage-readings-and-function-of-my-boost-converter-circuit

器件型号:BQ25505

您好!

我已经设计了一个使用 bq25505 IC 的升压转换器电路、我的原始负载连接到 VSTOR 引脚、用作 LED。 当我使用工作台电源测试电路时、LED 亮起、此时 bq25505 VIN_DC 引脚的电源电压和电流分别为400mV 和1mA。 因此、我验证了我的电路是否正常工作。

由于我使用升压转换器来增加植微生物燃料电池(P-MFC)的输出电压、因此我决定从电路中移除 LED (LED 依赖于电流、我想增大电压) 替换为电阻器、以便我可以测量电阻器两端的电压并显示该电压、并显示耗散的功率。


我的 P-MFC 将产生1V 的开路电池电压、当连接到升压转换器电路时、VIN_DC 的电压为375mV。 不过、我没有测量输入电流、但它应该是 uA 值。 知道 IC 需要330mV 或更高的电压才能退出冷启动、我不知道为什么 VSTOR 和负载电阻器(1k)上没有输出电压。 这可能是因为输入功率不足以让 IC 退出冷启动并让升压充电器开始充电?


我尝试使用工作台电源(提供1mA 电流)测试升压充电器电路、当 VIN_DC 的输入电压为400mV 时、负载电阻器上没有压降。 然而、一旦电压增加到500mV、负载电阻器上的电压读数就会出现。


我不知道为什么会发生这种情况? 我认为 bq25505 IC 只需330mV - 400mV 即可退出冷启动、升压充电器即可开始充电。 因此、我不知道当电源输入为500mV 及以上时为什么 VSTOR 有输出电压?

如果有人能帮助我理解这一点、我会很感激。


-肯雅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈肯亚

    您似乎没有获得足够的输入功率来退出冷启动、正如您所说的。 此外、如果您的 OC 电压为1V、则输入未按应有的比例调节至80%(根据您从另一个帖子中进行的设置)。 我建议移除电阻器负载并再次运行、以查看发生了什么。

    该规格列出了输入电压为330mV 至400mV、但也需要足够的电流才能退出冷启动。 也可能是您有足够的空间、但退出冷启动需要很长时间。 您必须记住、数据表描述了启动和退出冷启动过程的最低要求。

    -Joe