This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:TPS54260器件的寄存器问题

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602553/tps54260-reg-issue-with-tps54260-device

器件型号:TPS54260

尊敬的所有人:

我的一位客户正在使用基于 TPS54260器件的双 USB 充电器、  

我已附上 48V 输入输出的双充电器5v@2.5A 原理图。

到目前为止、它正在无负载时将48V 转换为5V。 当我们将负载置于第一状态时,电压开始降低5.10V 至4.50v @0.6A。如果我们持续增加0.8A 的负载,则 IC 停止工作(显示输入短路)。 在 IC 侧 VCC 和 GND 中显示短路。 请告知您宝贵的反馈。

Aravind.e2e.ti.com/.../DUAL-USB-CHARGER.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否检查您的电源电流限制水平? 听起来电源的电流限制很低。 当您从电源中拉出更多电流时、电源电压将下降。

    如果电源电流限制不是问题、请捕获 VIN、Vout、PH 引脚和 SS 引脚的波形、以帮助确定根本原因。 请捕获无负载时的波形、0.6A 和0.8A。

    此致、