This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27082L:TPS27082L Vout 仅为 Vin 的75%

Guru**** 2457600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22918

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599735/tps27082l-tps27082l-vout-only-75-of-vin

器件型号:TPS27082L
主题中讨论的其他器件:TPS22918

您好!

我将 TPS27082负载开关用于我的设计之一、它用于电源序列和减少泄漏。

我的设计如下图所示。

当负载开关打开时、一切都运行良好。 没有问题。

但是、当负载开关关闭并测量 BD4所在的 Vout 点时、它的测量值约为2.2~2.8V。 该电压因电路板而异。

如果我的理解是正确的、那么当开关关闭时、Vout 是否必须接近0V?

+3.3V 始终由 PWM 降压转换器提供支持、我已经检查了 MCU 的开/关引脚并看到它工作正常。

或者能够为负载开关测量小电压是否正常?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    当 TPS27082关断时、它没有任何用于将输出下拉至0V 的电路。 由于输出保持浮动、因此开关输出端的负载将负责下拉电压。

    您能否使用 TPS22918等负载开关? 这是一种集成度更高的解决方案、附带 QOD 引脚、您可以将其连接到输出、以帮助将电压驱动至0V。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    我错过了通知电子邮件、所以我刚刚看到了这封邮件。

    由于封装相同、我认为我们可能只需稍作更改即可将负载开关替换为 TPS22918以用于将来的生产。

    但我们有400个 SMT 完成电路板、无法轻松更换负载开关。

    是否有一项临时工作需要使用 DIP 型器件、我可以将其作为输出电压0V?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    最简单的解决方案是向输出端添加电阻器。 虽然这会在器件导通时引起恒定电流消耗、但当开关关断时、它将保证输出为0V。

    另一种解决方案是反相导通信号并将其传递到 NMOS 晶体管、后者会将电阻器添加到输出端的接地端。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    感谢您的建议、我现在将检查最佳解决方案。

    此致、

    布赖恩