This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:LED 驱动器

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200, LM5114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601972/lmg5200-led-driver

器件型号:LMG5200
主题中讨论的其他器件: LM5114

请参阅随附的原理图。 提供高达100MHz @ LVCMOS 的控制信号的左侧 CPLD。

需要一个可由该信号控制的电路、并通过50欧姆电阻以5V/0.2A 的电压驱动激光二极管。

LMG5200是否可以使用? 您能 提出解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMG5200是否可以在下面的电路2b 中正常工作(我是否可以让设计支持)?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    感谢您的关注;是的、您可以使用 LMG5200仅使用低侧 FET 来驱动类似的电路、而不连接高侧。 高电平保持低电平(接地)。

    或者、您也可以将 LM5114用作具有分立式 FET 的低侧栅极驱动器。

    请单击"验证答案"按钮、让我知道这是否解答了您的问题。

    此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Alberto、
    请注意、频率应为100MHz、最大上升/下降时间为2nsec。 应使用哪个器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    我想、当您说100MHz 时、您意味着导通脉冲为10ns、上升/下降为2ns。

    如果正确、LMG5200可提供10ns 的最小脉宽以及~40V/ns 的压摆率。

    LM5114可提供5ns 的最小脉冲。

    两种解决方案都能够提供所需的性能、如果您计划使用 LM5114、FET 的选择将取决于电压和电流要求。

    此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alberto
    您能否使用合适的 FET 帮助推荐设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、
    如果您让我知道您拥有的电压和电流、我可以推荐 FET。
    此致、
    Alberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    5V
    0.2A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    对于此应用、我建议使用 EPC2040。

    此致、

    Alberto