This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:室内/室外电压摆幅问题

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25504, TPS61200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599035/bq25504-indoor-outdoor-voltage-swing-issue

器件型号:BQ25504
主题中讨论的其他器件: TPS61200

E2E 社区、

由于我希望在室内和室外采集光时具有低电压特性、因此我正在为我的设计评估 bq25504 PMIC。 理想情况下、我希望收集所有光。  

我的第一个问题是在弱光条件下超过330mV 的最小电压峰值。 我使用的是额定开路电压为5.04V 的 IXYS SLMD121H08L 面板。在室内、两个面板串联后、开路电压可低至1.0V。如果插入负载、电压会急剧下降、正如 PV 电池所预期的那样。 在一个实验中、我已将这两个面板插入 SparkFun LiPower 转换器(使用 TI TPS61200)、该转换器需要0.5V 的启动电压。 当我插入1.0V (开路)面板配置时、电压会降至0.3V、不会进行任何转换。 如果我有 MPPT、那么我应该大约为80%(MPP 的镇流器估算值)、这将使我的电压为0.8V、足以使 PMIC 产生最小电压。 bq25504 MPPT 在启动时是否立即工作?

我的第二个问题是在阳光直射下电压过高。 两个串联面板可为我提供高达11.5 V 的电压(开路、在 Phoenix AZ 直射阳光下测量)。 如果我对80%的 MPPT 进行粗略计算、使我的电压为9.2V、这对于 bq25504来说太高了。 我能否对 MPPT 进行编程、使其限制在5.5V 或5V 的 bq25504绝对最大输入电压、以确保安全?

面板数据表: http://ixapps.ixys.com/DataSheet/SLMD121H08L_Nov16.pdf

任何见解都值得赞赏!

谢谢、
杰格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jered、

    MPPT 位于一个计时器上、一旦 IC 通电即可开始运行、因此为了回答您的问题、它会在启动时立即工作。

    我的建议是允许 IC 在连接负载之前进行冷启动并进入正常升压模式运行、这将有助于降低电压。 bq25504数据表第14页的第二段对此方法进行了说明。

    您可以使用外部电阻器将 MPPT 编程为小于80%的百分比。 这里的问题是、当 IC 对 OC 电压进行采样时、输入引脚上可能会有11.5V 电压、这是该器件绝对最大规格的两倍以上。 我不建议这样做。

    您可以将面板并联放置、这样电压就会更低。 您还可以使用齐纳二极管将电压钳制到规格范围内的电压。

    -Joe