This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27532-G1:启用 BQ 支持

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597597/bq27532-g1-enabling-support-for-bq-fule-guage

器件型号:BQ27532-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我们的器件具有 BQ27532电量监测计、必须支持两种不同的电池:
第一个是 LP7245125-5000、第二个是 LP602248-650 (两种锂聚合物)。

我们想知道:
1) 1)要使用哪种化学物质(BQ 供应商建议在此处直接询问)?
我们根据文档预制了多个测量值并将数据上传到您的网页(SLVA725)、但返回的 ID (-s)会有所不同...

2) 2)设置化学成分时-这是一个参数还是一组参数? 这可以在嵌入式应用中实现、也可以仅通过使用 BQ 工具实现?
这两节电池是否需要不同的化学 ID?

3) golden file -我们的两个电池组使用相同的电池组、但容量不同。 是否有办法为两节电池提供一个黄金文件?
从文档中、我可以看到此文件可以通过嵌入式应用上传?

感谢你的帮助。

此致。 一





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)请使用 GPS 工具报告、了解电池化学成分匹配、偏差最小、如所附图片所示。

    2) Chemistry ID 是一组参数、只能通过 bqStudio SW 选择并上传至监测计、并且每个电池都应有一个特定的化学 ID。   

    3) 3)您应该为每个电池创建一个黄金映像。 值得一提的是、在创建黄金映像之前、您需要为每个电池运行一个学习周期、学习周期的目的是让监测计了解电池容量和阻抗、从而实现精确的电池电量监测。 请参阅随附的文档、了解如何成功学习 cycle.e2e.ti.com/.../1185.slua597.pdf

    此致、

    Haidar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。

    我们已经执行了化学 ID 选择所需的4次测量。 只有在两种情况下、我们才会得到 GCP 建议的相同化学 ID。 结果如下:

    1)
    Chem Id最大 DOD 误差、%最大 R 偏差、比率
    最佳化学 ID:3164最佳化学 ID 最大 偏差,%:2.6
    所有 ID 的汇总、最大值为 DoD 偏差低于3%

    Chem Id最大 DOD 误差、%最大 R 偏差、比率
    31642.60.3.
    4552.890.22

    2)
    最佳化学 ID:1305最佳化学 ID 最大 偏差,%:3.82
    所有 ID 的汇总、最大值为 DoD 偏差低于3%

    Chem Id最大 DOD 误差、%最大 R 偏差、比率
    000 0

    3)
    最佳化学 ID:2033最佳化学 ID 最大 偏差,%:2.72
    所有 ID 的汇总、最大值为 DoD 偏差低于3%

    Chem Id最大 DOD 误差、%最大 R 偏差、比率
    20332.720.28

    4)
    最佳化学 ID:1305最佳化学 ID 最大 偏差,%:2.38
    所有 ID 的汇总、最大值为 DoD 偏差低于3%

    Chem Id最大 DOD 误差、%最大 R 偏差、比率
    13052.380.45
    20732.790.55
    20332.990.47

    TI 是否正常、以获得如此大的展频?
    唯一看到两次的 ID 是1305。 我们是否应该为该特定电池使用该电池?
    测量是在实验室的室温下使用 Tew BQ GDK 完成的。

    但是、电池不处于温度稳定的环境中(我们当时没有将其放入温度室中)。 温度偏差是否会导致这种不一致的结果?

    再次感谢您的出色帮助。

    此致、我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    作为电池的匹配 ChemID、您获得的结果还可以、但如果您按照以下链接中的建议查找 ChemID、您可以获得更好的结果:

    请确保以 C/2速率为电池充电至最大值。 电池的充电电压(您可以在电池数据表中找到它)、然后以 C/5 - C/10之间的速度放电至2.8V - 2.9V 的终止电压、以获取电池电压曲线、从而使工具能够找到近似匹配的结果。 如果温度变化较大、建议但不需要在 将数据提交到 CHEMGPC 工具的同时将外部温度传感器连接到电池上、则 CHG/碟期间的电池温度会影响结果。

    至于扩展结果、该工具将尝试找到与您的电池电压曲线最接近的匹配项、而不是精确匹配项、这就是您可能会看到结果存在一些偏差的原因。 如果您将电池发送给我们、我们可以在实验室中对电池进行特性描述、以便为您提供确切的 ChemID、但此过程需要在我们收到电池后3-4周内完成。  

    此致、

    Haidar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Haidar:

    感谢您提供的信息。

    我们将尝试使用您提供的设置、在温度稳定的环境中测量化学 ID 选择所需的数据。 我还有两个问题:

    1) 1)我们需要在使用前配置(编程)电量监测计芯片。 将此程序集成到生产过程中的最佳方法是什么? 我们是否有命令/脚本接口可用于将 Chem ID 和黄金文件加载到 BQ 芯片?

    2) 2)是否无法使用嵌入式应用上传 Chemistry ID (以及黄金文件数据)? 产品部署后(或电池已超过其寿命时)、可以更换产品中的电池。

    再次感谢您的帮助。

    此致、我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1) 1)您可以使用具有 FlashStream 的系统 MCU 对监测计进行编程、如下面第3.2.1节所附的文档中所述;

    2) 2) 您可以创建 DFFS 文件(黄金映像)并将其存储在系统非易失性存储器中、然后在电池交换完成后将其写入监测计。

    感谢您在设计中选择 TI 器件、请毫不犹豫地发表您可能仍有的任何问题。

    此致、

    Haidar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法下载随附的文档。
    您可以重新连接吗?

    谢谢。

    此致、Iztok
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊兹托克、您好!

    请找到所附的链接:

    此致、

    Haidar