This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175-Q1:高电流充电器

Guru**** 2392435 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5175EVM-HP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601954/lm5175-q1-high-current-charger

器件型号:LM5175-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5175LM5175EVM-HP

你好!

我在较旧的主题中提出了一些问题、但似乎没有人在较旧的主题中回答有关 LM5175的问题

https://e2e.ti.com/support/power_management/non-isolated_dcdc/f/196/p/595312/2191987?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=lm5175#2191987

无论如何、我正在寻找一款高电流电池充电器、其输入电压范围为12-14、4至14、4V (+温度补偿)、可实现高达50-70A 的输出电流

在我们的案例中、我们正在寻找一个选项来设计电池充电器、从而将充电从车辆中的主电池提升到辅助电池。 正常的升压不起作用,因为我们需要完全关闭输出,并在设备关闭/空闲时阻止电流向任何方向流动。 充电器应在恒定电流模式下运行、直到达到指定的电压电平。 然后它以恒压模式运行。 我们的想法是在连接到 DAC 输出的 FB 上再使用一个电阻器。 这样、我们应该能够调整输出电压、或者您有其他建议。

关于 Rsense、是否可以为每个电阻器(第一个电阻除外)使用几个并联的感应电阻器和一个串联的 FET、以便能够更改 Rsense 值。 正如在另一个线程中提到的、在低电流上很难获得良好的噪声水平。 然后、我们能够在不同的电流范围内调节灵敏度。

是否可以将 Rsns 电阻器替换为 LEM 模块以进行电流测量? 在这种情况下,ISNS(-)将连接到 GND,ISNS(+)将连接到 LEM 的输出,LEM 的输出将在所需的电流限制下提供50mV。

我刚刚订购 了 LM5175EVM-HP、为了进行测试、该板准备再添加一个并联开关、您认为可以添加多少个开关? 不在 EVM-HP 中、而是在我们进行自己的设计时不会产生大的开关损耗?

我将查看这些开关:Qg 非常低的 BSC009NE2LS5。

我们可能会定制电感器。


在 EVM-HP 规格的第11页中、放置图无法读取、是否可以使该图具有更高的分辨率?
www.ti.com/.../snvu465.pdf

还有人提到管道中有新的东西、您能否分享有关这方面的任何信息?


我的问题的一个简短摘要:
1:是否可以使用 DAC 调节输出电压?
2:是否可以将多个 Rsense 电阻器与 FET 配合使用?
3:是否可以对 Rsns 使用 LEM 模块?
4:输出能够驱动多少个开关?
5: LM5175EVM-HP 的放置图

如果答案更好、您可以通过电子邮件将答案发送给我!

提前感谢!

BR
Stefan
瑞典 Solarit AB 首席执行官

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    我不认为使用单相设计可以实现50-70A 的电流。 LM5175不支持多相操作。
    回答您的其他问题:
    1:是否可以使用 DAC 调节输出电压? (是)
    2:是否可以将多个 Rsense 电阻器与 FET 配合使用? (我假设您是指并联多个电阻器。 是)
    3:是否可以对 Rsns 使用 LEM 模块? (不确定这到底意味着什么)
    4:输出能够驱动多少个开关? (这应该基于 QG*FSW 计算。 栅极驱动受 VCC 电流限制)
    5:LM5175EVM-HP 的放置图? (整个 Altium 文件位于 LM5175EVM-HP 产品文件夹中)

    此致、
    Vijay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好、感谢您的回答!

    有问题时:

    2:
    是的、想法是具有多个并联的 Rsense 电阻器、但使用一个与每个电阻器串联的 FET、以便能够更改 Rsense 总值。

    3:
    LEM 模块是基于霍尔传感器的电流传感器、请参阅此处的示例:
    www.lem.com/.../

    4:
    什么是 Fsw、VCC 上的电流限制是多少? 驱动器中没有限制吗? 我想 VCC 上的电容器正在提供"充电能量"。
    您是否有如何计算最大适用 Qg 的示例?

    5:
    在另一个线程 Youhao Xi 中撰写了这篇文章

    "我们即将发布新器件、它可用于通过并联实现更高的功率"。  

    这是您可以确认的内容、并为我提供更多信息吗?

    提前感谢
    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    2.不确定2的含义。 您可以添加图片吗?
    4. QG*FSW*2 (用于顶部和底部 FET)。 QG 应包括并联 FET 的总电荷。 数据表中提供了 VCC ILIM。
    5.我们没有设计用于并联的降压/升压转换器。