This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62180:PGOOD 引脚仅上升至0.56V

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599156/tps62180-the-pgood-pin-only-goes-up-to-0-56v

器件型号:TPS62180

我使用的是使能端连接到的12V 电源。 PGOOD 连接到470K 上拉电阻器后的输出电压。 输出电压设置为1.1V。 我在4A 负载下测试了输出、这很正常、但电源正常引脚未达到启用其他稳压器的阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您使用的上拉电阻器值会达到高电平。 在您的测试条件下、流经该电阻器的电流在1uA 范围内。 这可能是连接到此 PGOOD 输出的电路的任何部分中的泄漏电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试将上拉电阻更改为10K PGOOD 上的电压现在为1.1V、但仍然不足以启用下一个稳压器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果将上拉电阻器连接到 TPS62180的1.1V 输出、则这是您可以获得的最高电压。 如果需要更高的电压、您需要将上拉电阻器连接到不同的电压轨、例如连接到为电路供电的电源轨、应启用该电源轨。