This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:IC 损坏

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601015/bq24600-ic-getting-damaged

器件型号:bq24600
主题中讨论的其他器件: BQ24610

您好!

我使用 bq24600为4S-2P 配置的锂离子电池组充电。 但是、当电池组完全放电时、我无法对其充电。 我卡死的实际问题是在将电池组连接到端子时 IC 损坏。 以下是测试条件。

稳压电源的输入电源电压为24V

2.电池组电压约为15V。

3.我通过从 RPS 提供24V 电压来启动电路(与 bq24600的应用手册中相同)、然后打开 MCB、使电池组连接到输出端子。

这里出现了问题、只要我打开 MCB、IC 就会损坏。 我观察到 IC 引脚发出一些火花和烟雾。  

在测试电路时、您能不能帮助我解决问题。

谢谢

此致、

Avinash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     当您未将电池与终端连接时、充电过程是否正常?  您的端子是什么、 电阻和电流是什么?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这是不正常的。 当我不连接电池时、IC 将检测为未连接电池。 实际上、它仅在电池存在时充电、因此我被限制在端子之间连接一个 R LOAD。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     当您将电池与充电器连接时、充电过程正常、因此问题在于 您的负载。 您需要检查您的负载是否正确。

    此外、BQ24610是一款具有电源路径的充电器。 借助 BQ24610、您可以 使用电池隔离负载。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kerry、
    我不明白充电过程是怎样正常的? 这里的负载是电池组本身、电压为15V。因此我不认为电池组是问题所在。 您能否详细说明一下 BQ24600的相关说明、因为我使用相同的 IC 为电池充电。

    谢谢、

    此致、
    Avinash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    " 实际上、它仅在电池存在时才会充电、因此我被限制在端子之间连接一个 R LOAD "、描述是什么意思?

    您现在的主要问题是什么? 您能给我一些必要的测试数据和测试波形进行分析吗?

    此致