This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53513:VREG 电容器所需的最小值

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599890/tps53513-vreg-capacitor-min-required-value

器件型号:TPS53513

您可以告诉我 VREG 所需的最小有效电容值。

数据表图43中的值为1uF、但 EVM 上的值为2uF。 因此、我认为 VREG 需要1uF 的有效电容值。

我的想法是正确的吗?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、1uF 就足够了。 如果您的工作条件非常热、由于温度降低、您需要将电容器设置得更大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS53513数据表未针对 VREG 电容器提供任何具体建议。  只有应用原理图显示的是1uF。  EVM 使用2 x 1uF 电容器。  它们的额定电压为16V。 施加5V 电压时、有效电容非常接近1uF。  让我与 EVM 设计人员核实一下、是否有具体原因使电容器加倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    来自 EVM 设计人员:
    "一个(C18)放置在顶层、另一个(C26)放置在底层。 我相信在设计 EVM 时,应该只组装一个 EVM,而另一个应该是“无爆音”。 这是一个错误,从未被人带走。”

    因此、单个1uF 电容器是可以接受的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John - San、

    感谢您的支持。
    有效电容是否足以超过0.5 uF?

    此致、
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议接近1 μ F。 对于额定电压为16V 的电容器、我检查了有效电容是否非常接近1uF。