This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500212AEVM-550:仅支持全功率模式的无线电源传输

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51003, BQ500212A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598924/bq500212aevm-550-wireless-power-transfer-with-full-power-mode-only

器件型号:BQ500212AEVM-550
主题中讨论的其他器件:BQ51003BQ500212A

大家好、我希望 EVM 模块始终以110KHz 的频率运行。 是否可以使用 BQ51003和 BQ500212AEVM.I 想禁用动态功率校正环路、但需要如何询问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    问题--我想以110kHz 的频率运行 BQ51003和 BQ500212A EVM 模块。

    回答-这是 bq500212A 发送器无法实现的、频率被改变以调整运行点。  bq51003接收器将控制发送器工作点、如果发送器不遵循接收器命令、则会关闭。