This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池充电器设计

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602449/battery-charger-design

主题中讨论的其他器件:BQ25606

您好、先生、

在我的新项目中、它需要像 UPS 这样的备用电池。 我计划使用2400mAh 锂离子电池。  

此电池之后将出现2A 负载(5V 时)。

您能不能建议一个最佳且便宜的解决方案。

此致

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塞巴斯蒂安

    我能不能更详细地了解一下您的应用:

    充电电流
    2.终止电流
    3.输入电压范围
    4.电源路径或无电源路径
    5.独立或 i2c?
    6. 施加5V 电压时、负载为2A。 如果接合了备用电池、负载是否会保持2A?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff、
    充电电流- 2A
    终止电流- 200mA
    3.输入电压范围- 5V
    4.电源路径或无电源路径- PowerPath (预期运行方式)
    5.独立或 i2c? -独立式
    6.施加5V 电压时,负载为2A。 如果接合了备用电池、负载是否会保持2A? -2A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议查看 bq25606独立充电器。  它可配置为充电电流高达3A。