This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25071-Q1:预充电电平

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601130/bq25071-q1-precharge-level

器件型号:BQ25071-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ25071

你(们)好

我对 LiFePO4预充电电流有两个问题:


-对于 LiFePo4的预充电电流、BQ25071中考虑的实际电压值(最小值/典型值/最大值)是多少?


- BQ25071中考虑的超时值(最小值/典型值/最大值)是多少?

 

如果超时已过且电池电压仍低于0.7V (+/-0.2V)的预充电阈值、您能否确认_CHG 指示灯将变为高阻抗?

谢谢、此致、  

穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mohamed、

    Vlowv (预充电至快速充电阈值)的最小值为0.5V、典型值为0.7V、最大值为0.9V

    bq25071没有安全计时器。
    然而、在确实如此的器件中、如果超过时间、充电终止、并且 CHG 引脚变为高阻抗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Diana、

    您说什么 BQ25071没有安全计时器?

    在充电期间(预充电和/或快速充电)、如果电压仍然保持在0V5最小值/0V7max/0V9max 之间、BQ25071将继续充电、直到外部应用决定停止充电?


    如何处理它?

    谢谢、此致、
    穆罕默德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mohamed

    在没有计时器的情况下、充电器将无限时间保持预充电状态、直到达到预充电阈值(典型值0.7V)。 除非出现了电池移除等停止条件或器件结温达到关断温度、否则将遵循典型的充电周期而不会有时间限制。