This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:POR 后不会打开 BATFET

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597904/bq24616-doesn-t-switch-on-the-batfet-after-por

器件型号:BQ24616

我的电池管理芯片有一个奇怪的问题。 插入电池后、它不会打开 BAT-MOSFET。
通常情况下、它应在 POR 后打开 BAT-MOSFET、然后检查是否存在连接的电源。

如果 SRN 电压大于 VCC、表示电池是电源、则 BQ24616应启用 BATFET、然后进入
睡眠模式、以最大程度地减少电池的电流消耗。

我的原理图与评估板相同、但 MOSFET 除外。 在 EVB 工作时、在我的设计中、它开始打开 MOSFET
但在200us 后将其关闭(非常快)。 我几乎检查了所有内容、但找不到错误。

条件:

-未连接电源
-计算2个锂离子电池的 VFB (在 EVB 上也是如此)
-设计与评估板(EVB)上的设计相同、与栅极串联的1k 电阻也是如此
- SRN 电压大约比 VCC 高1V
-无短路
- MOSFET 的保持电压几乎相同

附加图片的说明:

Pico 1:
黄色 VCC
蓝色 SRN (Vbat)

Pico 2:
黄色:电路板的/BATDRV
白色:EVB 的/BATDRV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插针13和插针15。
    现在它起作用了