This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BMS 通信错误

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629137/bq76940-bms-communication-error

器件型号:BQ76940

我最近使用 bq76940组装了一个 PCB。 我成功运行了 i2c 扫描仪并获得了地址0x08。

我现在使用9个电阻器(根据数据表将其余电阻器短接)、而不是电池。  

我为 BAT+提供了38V 电压。  当我为 IC 加电时、电阻器上的压降是不同的。 其中一些低于3V、而大多数高于4V。 此外、我在 REGOUT 上获得2.2V 的输出。  

每次尝试检查电压读数时、我还会遇到 BMS 通信错误。

请提供更多信息以帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检查 Bq 的版本和是否有正确的 REGOUT 电压。 检查电池连接。 至少需要3节电池/组。
    监控 ALERT 引脚。 尝试增加电池组电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    3个单元格/组是什么意思?
    可施加的最大电池组电压是多少?(数据表提供了多个值)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I 根据数据表将引脚短接(3节/组)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,
    10和10b 引脚对于电池有什么意义? PCB 没有2个分别用于10和10b 的引脚(5和5b 也是如此)。 如何与 PCB 进行连接?

    此外、该板具有3.3V 的稳压输出。 我将得到2.2V。 这种情况是否有任何特殊原因?

    此致、
    Adithya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adithya、

    bq76940具有3个"组"中的电池、每个电池由器件内的不同电路进行监控。  电池10的连接必须连接到器件电源引脚、中间电池组的 SENSE 引脚和上部电池组的 SENSE 引脚。  电池5使用相同类型的连接。  仔细查看数据表中的原理图、EVM 原理图、或者更简单 地查看 bq769x0设计注意事项附注的图16。 图8和相关说明显示了如何降低电路板和互连中的寄生电阻。

    低 REGOUT 电压可能来自稳压器的电流过大(过载)或 REGSRC 引脚的电压过小。借助 bq76940、您可能会使用源极跟随器电路来限制 REGSRC 的电压。  请注意、在数据表中指定了电流随负载的增加而下降。  20mA 可能是器件预期的良好最大电流、您可以检查负载条件。  请参阅图14和15以及设计注意事项手册中的相关讨论、 确保电阻器足够小、足以容纳所用和放置的电流、以避免通过这些电阻器的负载电流产生过多的电压损耗。  REGSRC 还为 DSG 和 CHG 驱动器供电、因此保持足够的电压非常重要。