This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24266EVM-609:BQ24266EVM-609

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598787/bq24266evm-609-bq24266evm-609

器件型号:BQ24266EVM-609

您好!

我已开始使用 BQ24266EVM。

最近我遇到了一个问题。

首先、我 将 IUSB 状态设置为1.5A、并将电池和电源连接到 EVM -一切都很好。

然后我拔下电源并将 交流壁式适配器充电器连接到 EVM 的 USB 插头。

结果是-没有收费。

发生这种情况的原因    是 USB 交流壁式适配器的引脚3和引脚2短接、这会导致 IUSB3与 VDPM 之间的 EVM 短路。

因此、VDPM 引脚15上的电压很低、这会阻止 对电池充电。

唯一的解决 方案是将 IUSB 充电电流设置为2.5A。

我的问题是这样吗?

您是如何将 VDPM 和 IUSB3连接到 USB 插头的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Refael、

    EVM 旨在与具有不同引脚功能的此 IC 一起旋转。 旋转从未释放。 如果移除 JP1上的分流器、短路是否消失?