This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM3402HV:LM3402HV LED 驱动器 Spice 模型

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM3402HV, LM3402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597374/tina-spice-lm3402hv-lm3402hv-led-driver-spice-model

器件型号:LM3402HV
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM3402

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、社区

LM3402HV 存在问题:我们需要针对可能包含/使用 LM3402HV 模型的新产品/项目对电路进行仿真。 遗憾的是、我们直到现在才找到适合它的 TINA-TI 或 PI-SPICE 模型(仅找到正常电压模型)。

是否有人可以为我提供 HV 模型? 另一个类似的器件也会帮助我们模拟该器件。  

非常提前感谢、致以诚挚的问候、

芒果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mango、

    该模型是否会限制您的输入电压? webench 模型是否还会限制输入电压? 无论在哪种情况下、它都是相对简单且可预测的器件。 如果您需要任何设计输入、我很乐意提供一些规格、例如输入电压范围和 LED 堆叠电压/电流。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、

    非常感谢快速响应。
    我们希望在我们的电路中将 LED 驱动器用作恒流源(对于电池系统、无光源应用)。 模型不限制输入电压。
    我们将需要一个用于60V 和200mA 输出的模型。 输入 ist 约为65V (直接由电源调节)。

    非常感谢您的参与
    芒果
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mango、

    那么、您是否从 Webench 获得了所需的信息? 如果不是、这是一个非常简单的器件。 实际上可以使用 LM3402HV 评估板、您只需调整 RON (较高的值以保持合理的开关频率)和电流感应电阻器值。 这些方程位于数据表中、但可能需要在工作台上微调这些值以获得所需的电流。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    感谢您的快速回复!

    现在我尝试用 webench 来模拟电路、但页面不能持续工作:每次我想编辑 circut 以更改部件时、网站加载几分钟、不再响应。 我用不同的浏览器尝试了它。 由于我们希望将 LM3402HV 用作恒定电流源、而无需任何 LED 或照明应用、因此我必须从电路中删除 LED、这也是不可能的(也无法添加器件)
    除此之外、我们更喜欢使用 pspice 或 Tina-ti 对 该项目进行仿真(我们也为其他项目使用这些应用)。 由于 LM3402HV 没有模型、仅是"正常"LM3402"-您能帮助我在 Tina ti 中模拟 HV 吗? 是否可以将正常非 HV 模型的规格更改为 HV? 或者、您能否为我提供 HV 模型?

    对于 我们的应用、我们需要65V 的输入电压和60V 的输出电压  

    非常感谢您的支持!

    此致

    芒果  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mango、

    除了网上提供的型号外、我不知道其他型号。 但是、您可以使用较低电压模型、只需选择一个输入和输出电压、该电压将为您提供与您正在设计的占空比相同的占空比。 因此、该电路应该很好、只需更改 RON 即可获得更高的输入电压、从而调整至与在较低输入电压下仿真的开关频率大致相同的开关频率。 但愿这有所帮助。

    此致、

    克林特