This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22913:TPS22913C 浪涌电流

Guru**** 2563450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602381/tps22913-tps22913c-inrush-current

器件型号:TPS22913

尊敬的先生  

我们满足 TPS22913C 的烧毁问题、下面的原理图中有任何需要注意的事项  

我使用数据表的浪涌电流计算器来做,我认为低于电容值符合 TPS22913C,它对吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    当您说 TPS22913C 出现"烧毁"问题时、您是否说器件已损坏? 如果是、这可能是由于输出端的电感导致的、当器件打开和关闭时、VOUT 可能会产生负瞬态。 该器件仅用于处理-0.3V 电压、因此超过该值可能会损坏器件。

    除此之外、输出端的总电容(12.1uF)不应导致任何浪涌电流问题。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alek Kaknevicius

    感谢您的回复
    请提供描述负电压的文档

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    请参阅器件的绝对最大额定值。 这些可在数据表中找到。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius