This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR70503:热阻

Guru**** 2556910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634943/lmr70503-thermal-resistance

器件型号:LMR70503

大家好、团队成员。

请告诉我 LMR70503TM/NOPB 的热阻。

数据座椅中没有热性能信息。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据当前不可用。 我们可以提交生成信息的请求。 请注意、可能需要一段时间才能完成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你有更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。  尚未获得结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下结果已通过电子邮件提供给客户。 我在这里复制并粘贴结果。

    对于分析请求、请添加更多说明请帮助获取热阻:客户需要此信息。
    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)106.9
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)0.7
    Result - Theta JB (标准数据表值)29.1.
    结果- psi JT (标准数据表值)0.4
    结果- psi JB (标准数据表值)29.2
    结果- Theta JC、底部(标准数据表值)不适用

    我将关闭此案例。

    谢谢