This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:VBUS 上的输入电流

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602292/bq25895-input-current-on-vbus

器件型号:BQ25895

您好!

在系统处于空闲模式且未连接电池的情况下、我无法降低 Vbus 的电流。  在 VBUS 上获得小于5mA 的电流是否现实?  我在数据表的第8页上阅读了 Isys (负载)、系统放电负载电流、最小值=30mA。 这意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christopher、

    在 SYS 上无负载且电池未充电的情况下流入 VBUS 的典型静态电流为3mA。 对于较低的电流、您需要使用 HIZ 位进入 HiZ 模式、这会导致系统仅由电池供电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Jeff F">Christopher、

    在 SYS 上无负载且电池未充电的情况下流入 VBUS 的典型静态电流为3mA。 对于较低的电流、您需要使用 HIZ 位进入 HiZ 模式、这会导致系统仅由电池供电。

    [/报价]

    这回答了一半的问题。 您能否解释 Isys (负载)、系统放电负载电流、最小值=30mA 的含义?