This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:降噪/软启动电容器选择/取消选择

Guru**** 2401845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598650/tps7a49-noise-reduction-soft-start-capacitor-selection-depopulate

器件型号:TPS7A49

团队、

提前感谢您的帮助!

TPS7A4901DGN NR/SS 电容器、该电容器应位于此处(连接到引脚6)。 我有这个问题:

-我能否我们的设计中取消这个电容,因为这个 LDO 对极低的漏电敏感,如果是的话,这个 IC 中会发生什么变化(输出噪声、反馈电压噪声等)?

再次感谢、

Marwan Al-Dulaimi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marwan:

    CNR/ss 不是稳定性所必需的、因此、您可以根据需要取消电容。 通过移除电容器、启动速度更快、交流性能将降低。 数据表的图16显示了 CNR/ss 对 PSRR 的影响。 图19和20显示了 CNR/ss 对启动时间的影响。 图26显示了 CNR/ss 对输出噪声的影响。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ryan 的回答。

    此致、
    Marwan