This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28061:持续输入电流(Vcc)

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629431/ucc28061-continuous-input-current-vcc

器件型号:UCC28061

大家好

如果我们问 UCC28061、您会介意吗?

绝对最大额定值的连续输入电流(Vcc)、它是否意味着在 Ta=-40C 至125C 的情况下均方根(平均)电流、对吧?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、
    这意味着稳定状态输入电流或-40°C 至+125°C 温度范围内的平均输入电流。
    任何高于此值的电流将导致 UCC28061中的功率耗散过大。
    希望这对您有所帮助
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经看到进入 Vcc 引脚的电流在10uSec 的持续时间内跳至500mA。  当 PFC 总线上的过载导致栅极驱动相位 A 和 B 恢复为同步(无交错)时、就会发生这种情况。
    对于 IC 而言、这种相对较长的10uSec 持续时间是非常不寻常的行为。  正常预期是针对持续时间为纳秒的电流尖峰、此电流尖峰由 Vcc 引脚上的陶瓷旁路电容器处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我同意这是一个高电流且持续时间长的问题。 您是在应用中使用栅极驱动器、还是直接从 UCC28061驱动 FET?
    数据表中引用的电流不包括任何栅极驱动电流。
    此致
    John