This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有死区时间的高电压 HS/LS 栅极驱动器 MOSFET

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601635/high-voltage-hs-ls-gate-driver-mosfet-with-dead-time

你好  

 我查找   具有死区时间且 符合 AEC-Q100标准且电流能力 为2.5A 至4A 的高电压 HS/LS 栅极驱动器、而不是隔离式驱动器  

  如果您有任何建议、请通知我  

 此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noureddine、  
    此论坛仅针对与 MOSFET 相关的问题、因此我将带您进入另一个论坛、我认为您将更幸运地获得一些反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Noureddine、

    我是高电压栅极驱动器业务的应用工程师、将研究您的请求。 您能否指定应用所需的总线电压以及栅极驱动电压? 这将有助于缩小搜索范围。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Daniel
    总线电压为600V,栅极电压驱动器为13V
    谢谢
    努内丁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noureddine、

    遗憾的是、对于600V 电平、TI 目前不提供符合 AECQ-100标准的驱动器。

    此致、

    Daniel